This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001EVM-065:适用于 EVM 的 TPS7A7001 PSI-JT

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608835/tps7a7001evm-065-tps7a7001-psi-jt-for-evm

器件型号:TPS7A7001EVM-065
主题中讨论的其他器件:TPS7A7001

您好、应用团队、

您能告诉我 EVM (PWR065)的 TPS7A7001 PSI-JT (结至顶部特征参数)吗?
我可以在用户指南中找到 RJA (=23.6C/W)、但也想知道 PSI-JT。
我想确认一种通过外壳顶部温度(TC)测量了解实际结温(Tj)的方法。
我有一位客户的热条件很差、我想为他提供一个很好的评估研究示例。

谢谢、
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TPS7A7001EVM 可用于 WebTHERM 中的在线热仿真(通过 WEBENCH)。

    此外、有关 Ψ(JT)的说明、请参阅参考文档"SPRA953C 半导体和 IC 封装热指标"的第3节。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WebTHERM 仿真使用默认条件、建议结至顶部为:3C/1.51W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常好的人、并且提供了有用的信息! 非常感谢。
    此致、
    新亚·索本