This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478参考设计

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608929/lm3478-lm3478-reference-design

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:PMP10077

你(们)好

我们的客户希望 IC 满足以下要求。

输入电压:10.8V - 26.4V

输出电压:150V-200V

输出电流:10mA

我们参考的是 PMP10077的参考设计、因为它似乎是客户想要的近距离设计。

但是、输入范围存在差异。

为了满足客户要求、我们应该对 PMP10077的原理图进行哪些更改?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意电感器、它可能不支持10.8V 输入电压时的满负载电流。