This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:库仑计数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608938/bq27426-coulomb-counting

器件型号:BQ27426

我对 bq27426如何在检测电阻器上进行库仑计数有疑问。 它是否:

1) 1)在一定的固定间隔内测量电流感测电阻两端的电压、以计算电流、从而计算通过的电荷?

或2)以某个固定间隔集成电流感应电阻器上的电压? [这需要某种形式的内部积分器、该积分器将在 ADC 对电压进行采样后复位]

我希望答案是2)、但在文档中找不到。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

     此电量监测计 mΩ 感测外部感测电阻(典型值为10k Ω)上的电压来测量电流。 在内部、电压通过增益级、然后由库仑计数器进行转换。 通过 AverageCurrent()命令可获得电流测量数据。

     在正常模式下、平均电流流经检测电阻器、每秒更新一次、并通过将库仑计数器数据的1秒变化除以1秒来计算。 在此测量中、将对短时的大电流尖峰求平均值。 单位为 mA。

    谢谢!

    Phil

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉厚。 库仑计数器是否在采样间隔内积分电流? 即、库仑计数器每秒采样一次这一事实意味着捕获所有电荷?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、 所有电荷都由1秒采样间隔内的平均电流捕获。

    谢谢!

    Phil