This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:LM3489使能延迟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608450/lm3489-lm3489-enable-delay

器件型号:LM3489

您好!
我有一个应用、在该应用中、我看到大约20µs μ s 的启用延迟(在 EN 引脚上施加5V 电压)、直到 LM3489打开外部 FET。 您能否确认无法进一步减少此启用延迟。

谢谢、BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    在这些转换器中,您会看到延迟,以避免输出电压上升之前出现意外的毛刺脉冲。 如果我知道,是否有特定的原因/应用程序需要减少此延迟?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何方法可以减少此器件启动开关的延迟。

    该器件使用外部 P 沟道 MOSFET。  自 LM3489 产品发布以来、已经引入了许多更新的控制器和集成稳压器。 我建议您将设计标准输入 Webench、并考虑其他恒定频率 PWM 或恒定导通时间控制环路的器件。 LM3489是一个早期滞环控制环路。 电路运行大部分取决于外部组件值、并且设计很难从一种设计迁移到另一种设计。 由于滞环控制、在工作台上进行测试是一项挑战。