This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:更改模式的限制。

Guru**** 2815455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608856/lm5170-q1-the-limitation-of-changing-the-mode

器件型号:LM5170-Q1

你(们)好

我们的客户具有一些用于更改频率、相位和死区时间的外部组件。

1.是否有任何序列(或时序)可更改 OSC 引脚的频率?

  他们希望从 MCU 更改频率。 以便在 OSC 引脚上有一些并联的电阻器和开关。 它们会打开开关、为所需频率选择电阻器。  

  他们想知道、通过 ROSC 更改频率的序列没有序列或序列有一些限制。

2.在 OPT 引脚上是否有任何改变相位的序列(或时序)?

   它们希望在运行时更改相位。  因为它们的配置是、相位的数量在每个方向上都不同。  

3.是否有任何序列(或时序)来改变 DT 引脚上的死区时间?

  这与#1问题相同。 它不是自适应死区时间模式。 有一些电阻器(RDT)和开关可用于选择 DT。  

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、振荡器引脚电阻可以动态更改。 无需特定序列。 但是、在任何时候都不应将 OSC 引脚接地或断开。
    2.应在相位增加或减少的同时更改 OPT,以便快速稳定至新的交错操作。
    没有更改 DT 引脚电阻器的特定序列。 我们不建议将 DT 引脚设置为 GND 或断开。