This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:低输入电压下的启动电流

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608266/tps40170-start-up-current-at-low-input-voltage

器件型号:TPS40170

我有一个使用 TPR40170的开关电源设计。  我使用 webench 工具创建了设计。  参数为 Vin = 9.8V 至36V、I out = 7A、Vout = 5V。

典型输入电压为14.0V、但必须在列出的规格内工作。  它在输入电压= 14.0V 和36V 时工作良好。

我遇到的问题是较低的电压。  我需要输入电压至少为11V、才能在启动时获得7A 电流。  VIN 仅为9.8V 时、最大启动电流为0.73A。

这大约是我所需电流的1/10。  是否有人对如何使用较低的输入电压获得较高的启动电流有任何建议?e2e.ti.com/.../06-P5V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rolf,

    如果我理解这个问题,您将无法在输入电压为10V 的输出端提取7A 电流。 对吧?

    当您将负载增加到730mA 以上时会发生什么情况? 您能否探测并共享开关节点、电感器电流和输入波形。

    此外,如果在启动过程中卸下负载,然后在输出正常斜升时应用负载,您会看到什么情况。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    让我补充一下同事 Ambresh 所说的话。

    首先、确保在此事件期间源电源未进入电流限制、并且所有输入路径接线表都足够大、能够在启动期间支持浪涌电流。

    下一种可能是、如果您使用恒流电子负载进行启动测试、则尝试将其置于恒定电阻模式以进行此测试、或者尝试使用7A 固定电阻负载。 很多时候、当被测电源的电压从零伏启动时、电子负载行为有误。 您最终测试了 eLoad 的启动行为、而不是被测试的电源。

    如果电源在进入7A 电阻负载的低压线路上成功启动、则需要确定这是否是最终系统的实际测试。 如果它仍然无法正确启动、我们将尝试提供进一步的帮助。

    请告诉我们您的进度。