This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:选择开关频率 Fsw

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608278/tps57160-q1-selecting-the-switching-frequency-fsw

器件型号:TPS57160-Q1

我需要 根据数据表计算 TPS57160的开关频率(第18/8.3.12页   、选择开关频率)

 我对可控制的 On Time Ton 有疑问。 如何正确定义 TPS57160的 Ton 时间。 数据表中显示最小 Ton 为130ns 、但我的高开关频率大于 2000khz  

另外,如何在 fsw (div)和 fsw (skip)之间匹配?

 在我的案例中、我需要设计 一个从12V 到3.3V @ 1A 的降压转换器

 BR  

 努内丁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最短导通时间是固定的。  它与频率无关。  您需要执行这两个计算并使用较小的值作为开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PWM 模式下工作时,Ton 时间由频率决定,D=Vout/Vin,TON=D*T

    在 PSM (脉冲跳跃)模式下工作时、Ton 时间等于最小 Ton 时间。

    在您的情况下,如果负载为1A,则它应处于 PWM 模式,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Vental
    好的、感谢您的回复

    因此,Ton 将用于定义数据表中详述的 FSW_max (skip),也称为 FSW (shift)。 我们选择较小的值。

    有关 fsw (shift)如何定义 F (div)和 Vout (SC)的其他问题?

    提前感谢您
    努内丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于 Ton。  如果频率的占空比(Ton) 小于 Ton-min,则它将进入脉冲跳跃模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它比它复杂一点。 有两种情况会导致脉冲跳跃。 在本主题中、当所需的导通时间小于最短可控导通时间时、就会发生脉冲跳跃。 根据公式8进行设计将防止这种情况发生。 当器件处于 Eco-mode 时、您也可以跳过控制器。 当 COMP 引脚电压为最小钳位电压时、会发生这种情况。 这是一个自动功能、不能覆盖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,John ,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、John
    为了避免脉冲跳跃、我们需要正确定义 FSW
    因此、在本例中、最大输入电压 vinmax=12.6V 、对应 于图33中提到的最大频率2500khz。  
    如果 RDSon = 0.2 Ω| DCR = 0.078 Ω| Vd = 0.5V| Vout= 3、3v @ 1A
    我想现在、我只需要定义称作 eq.9的 fsw.shift、就可以在两个频率之间选择较小的值。
    还有其他问题, 我们为什么不只使用曲线31和 eq (7) 来定义开关频率?
    BR
    努内丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图31和 eq 7定义了 RT 设置电阻器的开关频率。  它不会限制您是否跳过脉冲。  如果您计算的 EQ 8和 EQ 9频率均高于2500kHz、则可以使用100至2500kHz 范围内的任何频率。  如果 EQ 8或 EQ 9低于2500kHz、则该 EQ 定义您的最大频率。  您也可以跳过由于 Eco-mode 产生的脉冲。  这将在较低的电流下发生、但由最小 COMP 钳位电压定义。  请参阅此应用手册:

    www.ti.com/.../slva388

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经计算出了大约28390kHz 的 fsw.skip、它超过2500kHz、这意味着如果我错的话、在 PWM 模式期间不会出现 Skipping 脉冲。 需要确认的一点是、开关频率对应 Vinmax 为2500kHz、TON=Vout/(Vinmax*fswmax)=12.6V/(3.3V*2500khz)=105ns、但该值小于最短导通时间(130ns)、这将发生 Skipping 脉冲模式。 有任何解释吗?

    谢谢

    努内丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D= Vout/Vin 是一个理想条件。 实际上、有些 寄生参数也需要考虑。  

    如果您将频率设置为2.5MHz、则意味着 PWM 向跳过模式的转换具有更小的裕度。 因此、您可以选择低于2.5MHz 的频率、2MHz 可能更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vental  

    谢谢你  

     BR  

    努内丁