This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电流监视器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608849/lm5170-q1-current-monitor

器件型号:LM5170-Q1

你(们)好

我对监控电流有一些疑问。

1. IOUTx 的内部电流源是否被禁用(开路?) 何时被 ENx 引脚禁用?  

  (如果反向电流被禁用、我担心它会流入 IOUT 引脚。)

2. 在升压模式的情况下,我们是否应该通过对 IOUT 电压的占空比进行补偿以计算输出电流?

   因为在降压模式下,感测电阻器感测到的电流的平均值是输出电流。 但是、在升压模式下、并非如此。

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IOUT 源不会由 EN 引脚关闭。 当 EN 引脚为低电平时、仍然有25uA 的拉电流。
    IOUT 监测电感器电流。 为了获得升压运行的输出电流信息、有两种方法:(1)校正(1-D)、其中 D 为占空比、或(2)校正(VIN/Vout 比):转换器可实现>97%的效率、因此电压比不会导致太大的误差。