This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:采用关断模式的推荐电路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608939/lm3481-recommended-circuit-using-shutdown

器件型号:LM3481

你(们)好

我对 LM3481有疑问。

它没有使能引脚、因此 SD 引脚似乎是很好的替代方案。

根据数据表、SD 引脚的电压应拉至 Vin。
我们的输入电压范围为10.8V 至26.4V。

是否可以将分压后的 VIN 应用到 SD 引脚?
我们是否应该得到照顾?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用分压器。 您还可以考虑使用 UVLO 引脚作为关断引脚:您可以将其下拉至 GND 以关断器件。