This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:在隔离式系统中将 SDAI 和 SDAO 连接在一起是否存在任何风险?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609031/tps23861-is-there-any-risk-when-sdai-and-sdao-are-connected-together-in-isolated-systems

器件型号:TPS23861

你(们)好

在 TPS23861数据表中、它显示 SDAI 和 SDAO 可连接到非隔离式系统。

但在客户的应用中、它是一个隔离式系统、SDAI 和 SDAO 连接在一起、是否存在任何风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请参阅以下链接第15页上的参考设计:  

    http://www.ti.com/lit/an/slua818/slua818.pdf

    在此隔离式系统中、SDAI 和 SDAO 引脚在隔离器之前连接在一起。 请注意、连接到 SDAO 和 SDAI 线的隔离器必须是双向的。

    谢谢、

    Jake Smith