This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:在为 Q&A 配置看门狗时、诊断模式期间是否会 PWM ERROR/WDI 引脚?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608503/tps65381-q1-do-you-pwm-error-wdi-pin-during-diagnostics-mode-when-configuring-watchdog-for-q-a

器件型号:TPS65381-Q1

当从复位状态转换 到诊断状态时,默认情况下,该器件在触发模式下操作看门狗。 在转换至诊断后,设备将以默认的二进制1和二进制周期开始看门狗序列,直到配置不同。  如果要为 Q&A 配置看门狗,是否必须在从复位状态转换后处于诊断状态时向 ERROR/WDI 引脚提供触发信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio、
    感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65381-Q1上发布您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。

    当我说专家时、我不仅仅是这么说! 这个家伙知道他的东西:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    在器件配置为问答模式之前、在诊断状态期间不需要触发脉冲。 看门狗可自由运行、并将在重新配置之前在看门狗上看到"超时"事件、并且会使 WD_FAIL_CNT 递增、但除非(或直到) WD_RST_EN 位设置为1 (默认值为0)、否则不会影响器件运行状态。 客户应使用数据表 www.ti.com/.../application-and-implementation 系统示例部分中的“图6-11软件流程图以在问答模式下配置 MCU 并将其与看门狗同步” 作为如何同步的基本起点, 运行诊断程序、然后在看门狗故障时启用复位功能、如果它们想要使用问答模式看门狗。

    不过、需要记住一点:在复位状态转换后、 SAFETY_FUNC_CFG 寄存器不会重新初始化、因此 WD_CFG 和 WD_RST_EN 将保持其在复位状态之前配置的相同状态、因此在发生任何不预期的复位事件后、MCU 需要在3次"超时"时间(或看门狗序列)内重新同步看门狗 或者、假设 WD_RST_EN 已设置、器件将再次进行复位。

    此致、
    Scott