This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:LTO 电池充电器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608680/bq24725a-lto-battery-charger

器件型号:BQ24725A

您好!

我们正在开发充电系统、并正在寻找一种解决方案、通过4节串联电池为 LTO 电池(锂离子电池)充电、这些电池具有2.8V 的低充电电压和2.4V 的标称电压。 我们曾考虑将 bq24725A 用作充电器、但我们不确定这些组件是否符合 LTO 电池要求、是否可以使用此充电器为电池充电或是否需要其他充电器? 在其他论坛上,我们看到许多充电器和显示器不能完全支持 LTO 电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24725A 是主机控制充电器。 主机控制器向 bq25725A 发送 SMBus 命令并为电池充电。 充电曲线由主机控制器控制。 我认为 bq25725A 是适合 LTO 电池的充电器。