This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:DIM 输入电平

Guru**** 2403415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608437/lm3492-dim-input-level

器件型号:LM3492

大家好、团队成员

DIM 引脚能否直接与 VCC 相连?

由于 DIM1和 DIM2引脚的绝对最大额定值为6V、但 Vcc 的最大值为6.3V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    如果在 VCC 和 DIM1/DIM2之间使用52.3k 电阻器、就像使用 COMM 一样、这是安全的。 这将在 VCC 超过6V 时将任何引脚电流限制在一个非常低的值。 考虑 到6.3V 的最大规格、我无法说直接连接到 VCC 是安全的。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint。

    感谢您的回答。
    DIM 引脚和 VCC 引脚通过这个 AN 直接连接。
    www.ti.com/.../snoa568a.pdf
    这是可以的吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    我不确定是谁做了该应用手册、但考虑到保护带的最小/最大限制、这可能是安全的。 但是、如果直接连接且任一 DIM 引脚由于某种原因出现故障、则考虑到规格和可能违反绝对最大值、不会将其视为 IC 有缺陷 如果超过6V 绝对最大值、我仍然建议使用电阻器来限制流入引脚的任何电流。 这将确保您不必担心损坏。

    此致、

    克林特