This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:未检测到输入时的功耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608164/bq24232-consumption-when-no-input-detected

器件型号:BQ24232

尊敬的德州社区:

我正在进行一些计算、以估算我的电路在睡眠模式下应消耗的电流、

我的问题是、在下一种情况下、BQ24232的流耗:

  -无输入

  -电池3.7V 已连接

  - Iin 限制= 500mA (受连接到 ILIM 的3K 电阻器限制、EN1 = 0、EN2连接到 Vout)

  - PGOOD 和 CHG 引脚通过一个连接至3V 的100K 上拉电阻连接至微控制器

  - TS 连接到0.1欧姆电阻器和10k NTC (NCP15X103E03RC)

  - CE 到微控制器输出

  - TMR 通过56.2K 连接到 GND。

  - ITERM 通过1.43K 连接到 GND。

  - ISET 用1.74K 连接至 GND。

  - EP 连接 到 GND

您能详细说明一下这种情况下的功耗吗?

75 μ H 的 IBIAS (ITERM)是永久通过 RITERM、还是仅在 μA 时才通过?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oussama、

    请参阅数据表第8页中显示的下图。 关于第二个问题、偏置电流是恒定的  

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Raheem、
    我在数据表中看到过该表、但我很困惑、是否在不存在输入的情况下将偏置电流添加到功耗中。
    μA、根据您的回答、我的 BQ24232将消耗 IBAT (PDWN)+ IBIAS (ITERM)= 6.5 + 75 = 81.5 μ A。
    我要写吗?
    此致

    Oussama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在仅电池模式下、只有有限的电路处于开启状态、因此唯一的电流消耗将是无负载的 IBIAS。