This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关/线性混合实验室工作台电源,推荐的交流/直流控制器 IC

Guru**** 2405515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608766/switching-linear-hybrid-lab-bench-power-supply-recommended-ac-dc-controller-ic

您好!  

我想设计一个具有双极性可变输出的实验室工作台交流/直流电源。 我希望保持这一挑战性、因此我将要提供1.25V 至15V (1A)和-1.25V 至-15V (-1A)的电压、并且我希望在保持中等功率密度(30W)的同时最大程度地降低 BOM 成本。 我想使用反激式配置通过中间抽头的反激式变压器将线路电压降至+/-18V。 然后、我想级联一个正负可调 LDO、该 LDO 的额定电流为1A、用于反激式的每个输出。  

开关模式和线性之间的混合。 我计划将其中一个离线交流/直流转换器用于反激式转换器。  

您是否有推荐的器件和/或参考设计? 您对这种方法有何看法。  

谢谢、  

Nabil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabil

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    BR、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nabil、

    PMP7263与您考虑的反激式设计类似。 http://www.ti.com/tool/PMP7263。这种方法看起来合理、但请注意、当配置为+/- 1.25V 时、LDO 的效率会较差。

    由于输出功率在两个电源轨之间平均分配、因此您可能需要考虑使用加权反馈。 这将允许您使用1个反馈网络调节两个输出。 请看一下这篇文章: www.eetimes.com/author.asp

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ben。