This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在 bq25703a 上启用 SYS 电源而不存在电池电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25703AEVM-732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608846/bq25703a-enabling-sys-power-without-presence-of-battery-voltage-on-bq25703a

器件型号:BQ25703A
我目前正在考虑在 新设计中使用 bq25703a。 我获得了 bq25703aevm-732套件以进行一些测试。
经过一些测试、我发现 了一 个令人震惊的发现。 如果没有电池、则 SYS 永远不会上电。 这意味着 、如果电池 完全放电、我将无法恢复 我的系统。
为什么? 因为系统需要加电 (由 SYS 供电) 以通过 I2C 总线配置充电器。 (我假设所有设置 都是易失性的 、断电时会丢失)
那么、是否有办法强制 bq25703a 为 SYS 供电以在没有电池电压的情况下启动系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703A 是一款 NVDC 充电器。 使用深度电池为系统供电是 NVDC 充电器的基本功能。 请检查数据表中的最小系统电压寄存器设置和 CELL_BATPRESZ 设置。