This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:MOSFET 加热异常

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608865/bq2057w-mosfets-heated-up-abnormally

器件型号:BQ2057W

您好!

   我使用 BQ2057W 通过12V 充电器和1A 充电电流为7.4V 10Ah 2S 锂离子电池充电。 所连接的电路可供参考。 我有以下问题:

1.在蓄电池上(未连接12V 充电器)时、MOSFET Q2加热。

2.连接充电器时,平面 BATTERY_P 会异常升温(MOSFET Q2和 Q3也很热)。 但是、9V 充电器不会发生这种情况(为什么仅在12V 时才会发热?)。

3.我的 MOSFET 选择是否正确(我认为根据数据表的理解是正确的)?

请您提出解决方案。

此致、

Balaji V.