This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40140:作为四相电流源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608892/tps40140-as-4-phase-current-source

器件型号:TPS40140

大家好、团队、

请您回答我的客户的问题。

问题1:我们能否将 ILIM 信号评估为电压从器件? 我需要它、但请参阅手册第56页的图64、其中 ILIM1位于 GND 上。 这意味着如果过流检测处于活动状态、会立即导致 COMP>0错误?
 
问题2:我能否使 HDRV 连接保持未连接状态、例如、使用外部栅极驱动器实现高于40V 的输出电压(考虑到其他信号)?


TPS40140仍在监测哪些故障状况?
ILIM 已停用、但在仿真期间显然会检测到 H_或 L 侧 FET 短路。

期待您的反馈。

谢谢你。

最棒的

尼德胡
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    您的应用是什么、Vin/Vout/Iout?

    问题1:在多相配置中、TPS40140将"COMP 电压"与"ILIM 主通道电压"进行比较、以实现 OC 保护。 从通道的 ILIM 引脚可连接至接地。

    问题2:要使用外部栅极驱动器、请将 SW 引脚接地并使用 HDRV 作为栅极驱动器的输入信号。 保持 LDRV 悬空。

    谢谢