This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:可打开/关闭 SYNC 信号等

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607209/ucc28950-possibility-of-sync-signal-on-off-etc

器件型号:UCC28950

客户询问 UCC28950在从机模式下是否可以打开/关闭 SYNC 信号。

对于运行在从模式下的 UCC28950应用、同步信号能否在开和关状态之间切换?

 

对于从配置中的 UCC28950、建议在 SS_EN 和 GND 之间连接一个825千欧的电阻器。

允许825千欧电阻值的波动幅度是多少?

因为客户表示、在某些情况下、SS 引脚电压会下降、然后转换器进入过流保护模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa - San

    当 UCC28950在从模式下运行时、可打开和关闭 SYNC 信号-确保 SYNC 信号在低电平状态下停止。 UCC28950会将其视为 SYNC 信号的丢失、并将继续以 RT 引脚上的电阻器设置的自身"正常"频率运行。 如果您希望打开和关闭从器件、则正确的做法是将 SS/EN 引脚拉至低电平。

    825K 电阻器容差应为±5%。

    当控制器进入过流保护(逐周期 ILIM)时、SS 引脚上的电压将减小-降低率和最终电压决定控制器是否进入断续模式保护-数据表第7.3.14节中描述了此行为的详细信息。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科林-桑

    感谢您的评论。

    客户询问其他问题。

    1) 1)如果 SYNC 信号在高电平状态因意外停止、从 UCC28950将会发生什么情况?

     

    2) 2)振荡器通常从低频开始振荡、然后将频率增加到设置的正常频率。

    在这个振荡器频率变化期间、从器件 UCC28950将会发生什么情况?

    该振荡器启动频率为设定频率的1/10、1/100和/或1/1000等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa - San

    如果 SYNC 信号停止为高电平、则 OUT 信号将在其当前状态中冻结。 CS 信号将斜升至其最大值、PWM 比较器将终止周期并将 OUT 信号重置为"安全"状态(对角开关将不会打开)、CS 信号将降为零。 开关将停止。

    当 SYNC 信号小于所需频率的1.8倍时的开关行为是不可预测的、并且有可能损坏动力总成。 用户必须采取措施防止 UCC28950与低频同步信号同步。 例如、将 SS/EN 引脚保持为低电平、直到 SYNC 信号频率正确为止。

    此致
    Colin