This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:关于 LM5045

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC27712, UCC27714, UCC28950, UCC21520, UCC27524, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607212/lm5045-about-lm5045

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件:UCC27712UCC27714UCC28950UCC21520UCC27524UCC27324

尊敬的所有人:

我们设计了具有以下规格的直流/直流转换器。 使用 LM5045

  • 输入      :110v -150v
  • 输出       :40V,10A
  • 频率:100kHz


当输入电压为150时,我们能否将 HS1、HS2直接连接到变压器一次侧。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jenny
    否-您无法将 HS1、HS2引脚直接连接到变压器初级(这也是连接到上部 MOSFET 源极的连接)。 这些引脚的额定工作电压不是150V。
    您必须使用外部驱动器 IC 来获取 HS1和 HS2信号并对其进行电平位移。 您可以查看 UCC27714或 UCC27712器件。 您应该将 HS1和 HS2连接到 PGND 和 BST1、BST2连接到 VCC、然后将 HO1、HO2输出连接到外部驱动器的高侧输入。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的查询响应 、我们能否将 UCC27714 U28950一起用于3KW 应用


    输入  :来自 PFC 电路的425v
    输出:110 V,3 KW。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jenny

    是的- UCC27714驱动程序可与 UCC28950配合使用。 如果将 UCC28950用作初级侧控制器、则可以将 UCC28950的 OUTx 输出直接连接到 HI 和 LI 输入。 如果您将 UCC28950用作次级侧控制器、则需要穿过隔离栅-为此、您可以使用 UCC21520或 ISO7740F 隔离器以及 UCC27714 (检查 ISO7740F 器件的输入和输出信号电平)

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    再次感谢您、我想知道:

    • UCC21520的最大工作电压是多少。 即、允许的最大 MOSFET 漏极电压。
    • CAN UCC21520还可以处理600V,如 UCC27714 (高速、600V 高侧/低侧栅极驱动器)

    此致

     Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jenny

    UCC21520中两个输出之间的功能绝缘额定电压为1500V 直流。 您可以在直流输入电压高达1500V 的情况下使用它。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回复、这很有帮助。

     驱动器 UCC 27324和 UCC 27524的最大工作电压是多少。 即、允许的最大 MOSFET 漏极电压。

    UCC27714的成本很高。 我们是否可以使用 UCC 27324或 UCC 27524来获得150V MOSFET 漏极电压。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jenny

    UCC27324和 UCC27524仅是低侧驱动器。 您可以将它们用于 H 桥中的两个低侧 MOSFET、但不用于两个高侧 MOSFET。

    UCC27714是高侧和低侧 MOSFET 的理想解决方案、当然您需要其中两个。 另一种方法是从低侧栅极驱动器的输出端获取高侧 MOSFET 的信号、并使用栅极驱动器变压器将其电平转换到高侧 MOSFET 的栅极。   您可以在 http://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf 上的用户指南中看到使用了这种方法  

    此致

    Colin