This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095EVM-840:可#39;t 漏极负载超过3A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608445/tlv62095evm-840-can-t-drain-load-over-3a

器件型号:TLV62095EVM-840
主题中讨论的其他器件:TLV62095

您好!

我已经在 TLV62095EVM 上测试了 TLV62095 OCP、但发现它的漏极电流可以达到3A 或更高、请参阅下面的波形。

它通过向右切换电流来定义 OCP? 我已经绘制了电感器电流似乎最大值~ 3.064A。

将 R1更改为20k、将 Vout 设置为0.9V。

通道1:输出电压

Ch4:Il

e2e.ti.com/.../D822.TIF

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布波形。 您可以向其中添加 Vin 吗?

    我在大约5A 负载下都输入了电流限制的2个 EVM。 这是预期行为。

    您还能在 IC 顶部张贴标记吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我发现我没有提升电源电流限制、在提升 电源电流限制后、我可以正常地将负载漏至~5A、

    很抱歉给您带来不便。 谢谢!

    Jeff