This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185EVM:与 MCU 板连接的 TPS65185EVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608646/tps65185evm-tps65185evm-interfacing-with-mcu-board

器件型号:TPS65185EVM

尊敬的经理:

我必须将 TPS65185EVM 与 MCU/MPU 板相连、而不是将 USB 连接到计算机。

请指导我在何处将输入引脚连接到 TPS65185EVM。

此致、

Tanveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanveer、
    请参阅用户指南(www.ti.com/.../slvu548) 左下角的原理图:
    I2C 接口引脚是 USB 连接器 J4的引脚9上的 SCL 和引脚10上的 SDA。 您还需要电源 VIO、该电源具有3.3V 电源(引脚5)连接到 J4的 GND (引脚6)。
    其他 GPIO (唤醒、VCOM_CTRL 和 PWRUP)可由跳线 JP1至 JP3或 J4上的引脚1至3控制。 如果通过 J4驱动跳线、则必须移除跳线。
    此致、
    弗兰克