This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:UCD3138引脚最大耐受电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607811/ucd3138hsfbevm-029-ucd3138-pin-maximum-withstand-voltage

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、问一个问题。
UCD3138全桥硬开关电路原理图、PMBus 接口电路原理图如下、每个引脚连接到5V TVS 管 SM05、UCD3138手册中的每个引脚电压不超过3.8V、因此使用5V TVS 管的开发板设计不太合适、 。如果 SM05中有电压尖峰被钳制在5V、那么它也大于3.8V 的最大引脚电压、应该销毁引脚0 μ 是否可以更换 TVS 管、例如使用3.3V TVS 管?
谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4431587:

    我已经邀请了我们的数字电源专家来回答您的问题。 您应在一天或两天内收到回复。 同样、大家都知道、我们有一个数字电源论坛、专门用于解答 UCD3138等数字控制器器件的问题。

    此致、
    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    5V TVS 不用于电压钳位、而是用于负电压保护。 电流由串联电阻器限制。 当然、您可以更换3.6V 管。 3.3V TVS 过小、并降低 PMBus 速度。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!