This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BATOVP 或 SYSOVP

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608434/bq24296-batovp-or-sysovp

器件型号:BQ24296

大家好、

我的客户 具有安全功能。 因此 、当交流适配器连接时间过长时、例如 、在2周内、它们会将 CV 电压设置更改为 4100mV。 它们有2种类型的电池,一种是4200mV,另一种是4350mV。   由于充电器仍处于连接状态并维持系统、电池处于满电状态、因此 如果它们使用4350mV 电池 、则其系统  将达到 BAT OVP。

 

我们检查了规格、发现电池过压阈值为104%。 如果电池电压超过4264mV (4100 + 164),  则生成 BAT_FAULT =>电池 OVP。

 

他们希望澄清以下事项:

      1.蓄电池 OVP 是否会对充电器 IC 造成任何损坏?

2.       如果基于上述设置发生电池过压保护、则什么 是充电器 IC 报告? 是否报告充电已满或 出现故障? 在这种情况下 、他们可以做些什么来使充电器 IC 仍然报告充电已满?

      电池电压降至4264mV 以下。  电池 OVP 消失。 充电器 IC 仍报告快速充电。 他们认为充电器状态应该显示充电已满。 根据我们的设计、什么是真实状态条件?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    1) 1)除非 OVP 电压高于 BAT 引脚的绝对最大额定值、否则电池 OVP 不会对 IC 造成损坏。

    2) 2)当 BAT OVP 被触发时、充电状态将变为"未充电"、充电故障将变为"电池 OVP"。 如果您处于 BAT OVP 状态、则电池过满、因为您已为电池充电超过电池调节阈值。 一旦您退出 BAT OVP 故障状态、充电器将返回"充电完成"状态、除非电池放电回到 CV 充电模式、否则您将看到"快速充电"。

    但遗憾的是、除非他们将"安全"CV 电压设置更改为稍高的值、以使充电器脱离 BAT OVP 故障或降低电池电压、否则他们无法使其报告"充电完成"。

    3) 3)在这种情况下、充电状态应报告"充电完成"、而不是"快速充电"。 除非您以某种方式处于 DPM 状态(VINDPM 或 IINDPM)、否则我不会期望充电器处于快速充电状态。 您能否发布客户的寄存器设置? 它们是否将电池电压降低到4100mV 以下? 您能否在快速充电、BAT OVP 和 BAT OVP 被清零时发布状态和故障寄存器设置、以及针对每种情况的电池电压和电池稳压电压?


    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您提供最新信息、我将首先与客户讨论、任何进一步的问题都将告诉您。

    谢谢