This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:TPS7B6701-Q1输出电压噪声

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608581/tps7b67-q1-tps7b6701-q1-output-voltage-noise

器件型号:TPS7B67-Q1

尊敬的所有人

请告诉我 TPS7B6701-Q1的输出噪声。

我们的客户状况如下。

输入电压:12V

输出电压:3.3V

输出电流:0.1A

噪声规格:客户要求低于78uVRMS (10Hz 至2kHz)

我已经在下面的栏目中进行了检查、但我找不到答案。

e2e.ti.com/.../1661989

此致、

Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    在10Hz 至2kHz 范围内、输出噪声为102.6 uVrms。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San

    感谢您的快速响应!

    您是否有任何其他建议来满足要求?

    此致、

    Masa0301