This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:超出建议的工作范围时、输出电流约为 OUTA

Guru**** 2561020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607579/tps3700-q1-about-outa-output-when-out-of-recommended-operating-range

器件型号:TPS3700-Q1

请参阅随附的客户电路文件。

[客户规格]
·不使用 TPS3700-Q1的欠压检测。
·OUTA 连接到另一个 IC 的输入端子。
(OUTA 不能未连接。)
·VDD 应用于 INA。
·OUTA 始终希望输出高电平。

我认为、当 INA 处于建议的工作范围内时、OUTA 将输出高电平。
但是、当 INA 超出建议的工作范围时、无法确认 OUTA 是否输出高电平。


例如、当向 INA 施加6.5V 电压时、是否能够超过保证高电平输出?

Harukawa

e2e.ti.com/.../About-OUTA-output-when-out-of-recommended-operating-range.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将审核申请、并在美国时间7月5日之前回复您

    谢谢
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUTA 端子是 INA+比较器开漏输出。 当该比较器的电压低于(VIT+–Vhys)时、OUTA 端子被驱动为低电平。 当检测电压返回到高于相应阈值(VIT+)时、输出变为高电平。 因此、如果 INA+引脚高于 VIT+规格(典型值为0.4V)、那么 OUTA 将为高电平。 这意味着、根据客户原理图、如果 VDD > 0.4V、OUTA 为高电平。 如果 VDD < 0.4V、OUTA 为低电平。

    注意:即使您未使用欠压检测、OUTA 也取决于欠压条件、这意味着如果在 INA+输入引脚上检测到欠压、OUTA 将为低电平。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢您的重播。

    当 VDD > 0.4V 时、OUTA 变为高电平。
    当 VDD <0.4V 时、OUTA 变为低电平。
    我理解这一点。

    我还想确认以下内容。

    如果对 INTA 施加大于6V 的电压、是否能够超过保证高输出电压?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa-San、

    INTA 引脚上允许的电压不超过6.5V。 这就是0欧姆电阻器的问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢您的重播。

    例如、当在建议的工作范围内将6.5V 电压施加到 INA 时、OUTA 是否可保证为高电平?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa-San、

    是的。 如果 INA 处于建议的工作范围(< 6.5V)内并且 超过 正向输入阈值电压 (> 0.4V)、则 OUTA 被保证为高电平。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我的问题得到了解决。

    Harukawa