This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:EVM 可用性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608373/lm25122-q1-availability-for-evm

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

我正在使用 LM25122-Q1做一些工作(目前不太紧急)。 如果该器件有 EVM、它将非常有用。 是否有任何计划创建 LM25122-Q1的 EVM?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 LM5122 EVM 作为参考。 LM5122和 LM25122具有基本相同的功能。 唯一的区别是后者是较低的电压版本。 但是、LM5122 EVM 适合 LM25122的工作范围。 您可以订购 LM5122 EVM 并使用 LM25112-Q1替换 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Youhao。 我将尝试 LM5122。