This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:SW 支持外部 MOSFET?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608381/bq24195-dose-sw-support-external-mosfet

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

在我的应用中、电池升压模式下需要3A 输出电流、 我可以用 BQ24195芯片实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过两个并联的 bq24195芯片实现这一点、这主要是负载共享。 但如果使用单个芯片、您就无法做到。

    您可能还需要查看 bq25895、它具有高达3.1A 的 OTG 电流限制。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的回复、这真的很有帮助。 bq25895完全符合我的要求。 最后一个问题是、与 bq24195、 bq25895相比、是否所有方法都需要外部升压芯片? (用于5V/3A 输出)