This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50-R1:LTO 电池充电器和电量监测计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24725A, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608559/bq40z50-r1-lto-battery-charger-and-gas-gauge

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ24725ABQ4050

您好!

我们正在开发充电系统、并正在寻找一种解决方案、通过4节串联电池为 LTO 电池(锂离子电池)充电、这些电池具有2.8V 的低充电电压和2.4V 的标称电压。 我们曾考虑将 bq40z50-R1用作电池电量监测计、并将 bq24725A 用作充电器、但我们不确定这些组件是否符合 LTO 电池要求、是否可以为电池充电? 在其他论坛上,我们看到这些组件无法平衡 LTO 单元。 如果这些组件不兼容、哪些组件兼容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    请将您的充电器相关问题发布到充电器论坛。

    对于测量锂离子酸盐、bq40z50-R1应兼容。 平衡锂离子酸是否有特殊的标准? 我们的监测计根据电池容量执行平衡、而不是根据电池电压执行平衡。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    在此主题中:   有人还询问了电量监测计和平衡、有人回答说 TI 没有用于 LTO 电池的电池平衡器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然采用 Impedance Track 技术(例如 bq40z50-R1/R2)的监测计会根据电池容量进行平衡、但采用 CEDV 技术的器件(例如 bq4050)会根据电压进行平衡。  我不知道尝试使用 LTO 单元的这两种方法中的任何一种方法的经验、但我希望其中一种方法应该适用、如果不能同时使用这两种方法的话。