This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:对于 BQ76PL455A、微控制器与 AFE 之间以及其他 AFE 之间的最大距离是多少?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608501/bq76pl455a-q1-what-is-maximum-distance-from-micro-controller-to-afe-for-bq76pl455a-and-between-further-afes

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我正在使用 BQ76PL455A 和 TMS570微控制器设计 BMS。 我想了解微控制器和第一个 AFE 之间的最大距离(或最佳距离或距离效应)?

此外、连续 AFE 之间的最大距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhilesh、

    遗憾的是、这个问题没有"简单"的答案、因为它在不同系统之间存在很大差异。 一个主要影响是您计划堆叠多少个 pl455。 另 一个主要考虑因素是逆变器产生的噪声或任何负载可能产生的噪声。

     您可以 做的一件事 是使用 "底层"设备作为通信 网桥。 这样、您就可以将 pl455放在  MCU 旁边、并简化了操作、因为您只 需要担心菊花链连接。 TIDA-01400就是这方面的一个示例 。

    目前、1.7m 是已知的正常值。  我们的一些客户 的 工作距离长达 3米、但 这变得很棘手、不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划在 MICRO 和 FIRST PL455之间有大约0.4米的距离、在连续的 PL455之间有大约0.3米的距离。 似乎是一个安全值。 将测试系统、然后决定是否需要实现通信网桥。 感谢您的建议。

    此致
    Nikhilesh Mishra