This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:了解 GND 与 PGND

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607060/bq40z60-understanding-gnd-vs-pgnd

器件型号:BQ40Z60

您好 TI。

我正在进行一项将 BQ40Z60用作电路内电池电量监测计、管理和充电器的设计。 关于这一点、我不太确定我是否了解 PGND 与 GND 的工作原理。

我已附上我的设计原理图、但手头的问题是: 查看 EVM 原理图、我遵循 PGND 和 GND 设置、但我不确定所有系统负载(计算机、电机等)是否应以 PGND 或 GND 为基准、其中 GND 直接为电池组负极。

当我处于该状态时、我的设计是否看起来可以正常工作? 我出什么问题了吗? 它设计用于使用3节锂聚合物电池。

我想我需要直流适配器上的热插拔滤波器、但除此之外、还有其他问题吗?

非常感谢您、

Mathias Koche2e.ti.com/.../4628.Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数人都是在7月4日假期外出。 我们应该在休息后回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、
    PGND 和 GND 是监测计和充电器/负载的差分接地。 您不希望充电器和电量监测计部分具有相同的接地、否则您将短接电量监测计的电流感应电阻器、因此无法测量电流。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢你的答复。

    查看随附的原理图、您能不能让我指出我的工作方向? 如果我真的这么做了,这不仅仅是一条一般的规则:)

    谢谢!

    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、
    我在回答您关于如何理解 PGND 和 GND 工作的问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    因此、请确保100%正确。

    PGND 是与充电部件(充电适配器输入、开关 FET、BQ40Z60)相关的接地端

    GND 是与监测相关的接地基准、因此对于系统(计算机、电机等)中的所有负载而言、它是一个参考基准?

    听起来是对的吗?

    谢谢、

    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、

    不、这是不正确的。 通常、您希望流入或流出电池的所有电流都通过感应电阻器、以便监测计可以测量电流。 因此、这意味着您的负载和充电器将具有相同的接地(PGND)、不同于监测计和电池(GND)的接地

    谢谢
    Onyx