This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:BQ34110、BqStudio

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608576/ev2300-bq34110-bqstudio

器件型号:EV2300

我最近随 BQ34110-EVM 一起购买了 EV2300。 我下载了适用于 EV2300的操作系统驱动程序以及适用于 BQ34110和 BQstudio 的最新软件。 我能够安装驱动程序、打开 BqStudio、然后看到 EV2300连接到 EVM。 第二天我无法创建相同的连接。 经过几个小时的不同安装(所有安装都以管理员身份运行、并且在多个操作系统之间运行)、我无法与 EVM 建立另一个连接。 我的错误日志中填充了"无来自设备的确认"。

我只能看到 EV2300的固件1.3c。 我只有一个 EV2300、因此无法更新固件。 虽然我选择购买更易于使用的 EV2400、但我想知道是否有任何有关 EV2300的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、
    遗憾的是、您需要第二个 EV2300才能更新到版本3.1m 或3.1 r。我已向您发送了一条消息。
    谢谢
    Onyx