This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:在选择将2节镍氢 AA 电池的电压提升至5V 的芯片时需要帮助

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608558/lm2621-need-help-selecting-a-chip-to-boost-voltage-of-2-nimh-aa-batteries-to-5v

器件型号:LM2621

你好。

我想以5V 电压为步进电机供电、最大电流消耗为200mA。 该器件将使用2节串联的镍氢 AA 电池。

目前、我正在考虑使用 LM2621芯片。 但是、由于芯片数量众多、这可能会让人不知所措。 我想知道 LM2621是否真正适合我的需求。  

我想使用一个简单易用(在我的终端更易于设计)且易于使用的芯片。

如果需要其他信息、请告诉我。

我感谢你的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您对 LM2621有什么顾虑? 我不理解这句话-但是、由于有很多可用的芯片、这可能会让人不知所措。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我的意思是、TI 制造了许多具有不同功能的不同芯片。 目前、LM2621似乎符合我的需求、但我想知道是否有更好的选择。