This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:100-300W 应用所需的隔离式 PFC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC28180, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608372/ucc29950-isolated-pfc-needed-for-100-300w-app

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC25600

大家好、

我有一个全新的电源设计(100W 至300W)、其中包含    效率至少为92%的线性稳压器部分。

但它需要一个隔离式30至50V 直流输入和115Vac 的浮动 GND。

采用 PFC 的反激式转换器将会很好、但我没有仔细研究过这一点。 我看不到使用这两个器件的 TI 器件。

UCC29950 LLC PFC 看起来类似于 反激式。

为什么人们不在降压变压器之后应用 PFC? 那么、在 这些较低的电压下、简单的降压、升压或降压/升压 PFC 就足够了。

开关损耗较低。 即使在 EMI 滤波的情况下、变压器也会对辐射造成太大的破坏吗?

我的目标是挑选一个器件、即使我必须在其周围添加硬件、然后在我将任何东西连接到电力线串行器/解串器之前对其进行宏模型建模、等待我们的咬接。

谢谢

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    额定功率为300W 的降压变压器是一个非常大而沉重的部分。 它也比替代电子解决方案更昂贵。
    如果您的应用为300W、您应该查看 CCM 型 PFC 控制器、例如 UCC28180、后跟直流/直流转换器、例如 LLC (UCC25600)  
    您也可以考虑使用 UCC29950组合控制器。
    由于涉及高峰值电流、反激式控制器不适合在300W 下工作。

    如果您希望在构建任何硬件之前对设计进行建模、UCC28180和 UCC25600的网页上确实提供了参考设计模型。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的意见。 我可以很好地对仿真中的升压 PFC 部分进行宏模型建模、但不包括启动。
    我还将查看其他器件型号。
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、
    您的建议是正确的。 从仿真的角度来看、LLC 看起来很简单。 在纸上看起来也很容易。
    但是、在这里实施最佳解决方案之前、我有很多需要阅读的内容。
    但你让我带着一个大棒进入棒球场。
    这是 TI 多年来一直保持业务的另一个例子。
    道格