This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:ºC Vout 随温度的变化、TPS79801-Q1的输出电压最好以 ppm/μ s 为单位

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608241/tps798-q1-need-vout-variation-with-temperature-preferably-in-ppm-oc-for-tps79801-q1

器件型号:TPS798-Q1

我们正在考虑将 LT1761替换为 TPS79801-Q1、方法是将引脚2连接到引脚3并进行一些 BOM 更改。 有一个线性调节与温度间的关系图、但只能在多个不同的项上找到基准电压的绝对3%变化。 我们的负载和线路变化并不重要、但随温度变化而变化。 您是否有以 ppm/μ s 为 ºC 的 Vout 变化值或图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将更换 LT1762、而不是 LT1761
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    图2提供了与您查找的内容最接近的信息。  在30V 输入电压下、我们可以看到在125 C 的范围内扩展了~0.650mV。 这将产生~5.2ppm/C 的漂移

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我第一次查看它的方式、但经过进一步的思考、线路调节是 Vout 随 Vin 变化而变化的。 它是一个应用的短期脉冲。 它是在较低温度下完成的、然后在较高温度下完成的、这并不意味着它还告诉您温度上升时、其间的 Vout 变化。 您是否还没有其他数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    我认为您可能会混淆线路调节(直流规格)与瞬态响应(交流)。 线路调节是在测量输出电压时对输入电压进行的缓慢扫描。 这样、我们就可以了解输出如何随不同的直流输入电压而变化。 在三个温度范围内、对输入电压进行相同的慢速扫描在相同的单元上运行。

    我们不会直接测量 LDO 的输出随温度的漂移、具体取决于您的需求。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    好的。 不过、我的观点是、线路调节与温度之间的关系、您的做法是、缓慢斜坡、然后更改温度、然后再次执行该操作、从而忽略输出电压随温度的变化。 我可以使用您的线路稳压器与温度的唯一方法是、它可能告诉我、由于温度而导致的输出电压变化比您显示的曲线更糟。 但是、3%的总误差远高于该值。 我可能会错过很多东西。 其他器件似乎提供了某种形式的输出电压随温度变化。 我希望你在这方面这样做。

    最棒的
    Walter