This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池充电器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608557/bq25606-battery-charger

器件型号:BQ25606

您好!

我使用 WEBENCH 设计3.7V、3000mAh 电池充电器 、并通过删除 VSYS_2和3对其进行了编辑

我的原理图是否有任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Hussain、

    只需几个注释:

    1) 1)此部件上不应存在 PSEL。 应该有一个 D+引脚和一个 D-引脚。 您从何处获取此原理图?

    2) 2) REGN 必须具有输出电容。 我们建议使用4.7uF 电容器。

    3) 3)您还应该具有从 TS 引脚到 REGN 的某种上拉电阻器。 TS 上测得的相对于 REGN 电压的电压。 因此、TS 引脚上的分压器应使用 REGN 作为电源轨的某个位置。 在添加此上拉电阻器时、您还可能重新调整 R97电阻器的大小、以确保充电器在正常温度下保持 TS "正常"模式。

    4) 4)对于 OTG 引脚、如果您不使用 OTG 功能、我还建议将此电平拉低。

    5) 5)我建议在 SYS 上放置20uF、而不是10uF。

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 webench 设计工具中获取它,并进行了一些编辑。

    上拉电阻器的值是多少? 以及如何将 OTG 拉至低电平?

    PSEL 必须连接到 USB 数据引脚?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hussain、

    从 WEBENCH 下载的符号和封装中存在轻微错误。

    您必须手动更新符号。 PSEL 引脚需要成为 D+引脚。 您还需要在符号中添加一个 D-引脚。

    这两个引脚都需要在原理图/布局设计器中更新占用空间。

    如果您不通过 D+/D-进行输入电流检测、则可以将这些引脚短接在一起。 请参阅 bq25606数据表以了解详情。

    关于上拉电阻器、请参阅数据表中的第20页、计算特定热敏电阻所需的 RT1和 RT2值以及所需的温度范围。  

    您可以将 OTG 接地以将引脚上的电压拉低。

    此致、

    Joel H