This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:欠载时充电完成

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608357/bq24040-charge-complete-when-under-load

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24075

我有一个问题、或许有人以前已经解决过。 我的系统使用1000mAh 锂离子电池、并且已配置 BQ24040

  • 对于0.2C 充电(200mA)、方法是在 ISET 上使用2.7k 下拉电阻。
  • 我已将前置引脚保持悬空、因此当电流降至20mA (10% ISET)时、终端电荷将变为低电平
  • ISET2被拉低、因此充电电流= ISET

我将 CHG 和 PG 拉高并连接到处理器、能够检测电源正常和充电完成信号。 我的板上有一串 LED、可在3种不同的亮度水平下打开、消耗~30mA、~70mA 和~100mA。

如果用户在充电周期之前或期间打开 LED、我是否可以通过某种方式确定电池何时充电? 我想现在、如果发生这种情况、充电周期将超时并停止、但我永远不会收到充电完成信号、因为负载将高于终止值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    如果系统正在运行、此充电器无法确定电池电流是否已达到终止电平。 正确的是、如果系统负载电流仍然高于终止电流、充电最终将超时。

    我建议查看电源路径器件以解决此问题、例如 BQ24075。 电源路径允许单独监控流向电池的电流和流向系统的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    感谢您的观看。 我曾希望有人想出一个诀窍来确定这一点。 我甚至想测量 ISET、以便我可以尝试为充电指示器提供某种剩余时间、但我认为电压也会反映负载电流。 我可能仍然能够使用它、因为我将知道电路板处于何种模式以及流向 LED 的电流。 我可以使用它来减去我在 ISET 测量的值。 我还没有想到这一点、但这是我的一个想法。

    BQ2407x 的问题是、它的成本是 BQ24040的两倍。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、George、

    如果您知道电流 Iout 和流入系统的电流、则可以确定流向电池的电流、如您所说。 但是、我们没有通过这种方式确定电池充电电平的官方说明、因为电源路径器件是专门为处理此问题而设计的。

    我知道成本是一个重要因素。 如果遇到使用 bq24040或其他非电源路径器件的解决方案、我会通知您。