This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:关于 PSRR 规格、使用 BIAS 引脚和 BIAS 引脚断开

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608376/tps7a8300-about-psrr-spec-of-use-bias-pin-and-bias-pin-open

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好!

让我来谈谈 TPS7A8300的 PSRR 特性。
哪种 使用 偏置电源 而 不使用 偏置电源 具有更高的 PSRR?
(对于 TPS744、使用偏置时 PSRR 更高。)

如果使用偏置更好、
您能 告诉我原因或背景吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    仅当 VIN >= 1.4V 时、才使用 Vbias 可选。 从中受益将是应用中 VIN/Vout 的函数。

    当不存在 Vbias 时、TPS7A83有一个内部电荷泵(倍压器)、因此如果 Vin 为1.4V、栅极驱动电路的运行电压为2.8V。 在这种情况下、添加 Vbias 有助于 PSRR、因为添加3.3V 或5V 栅极驱动可为控制导通 FET 提供更多空间。 PDS 的图3显示了该性能:

    因此、如果 Vin 低于2.2V、在 VBias 上添加5V 有助于改善 PSRR、数据表的绝对最大额定值部分对此进行了略微介绍。

    如果 Vin 高于2.2V、则栅极驱动器具有足够的余量来驱动栅极并实现最佳性能。 如果 Vout 接近5V、则不会进入上限处的栅极驱动余量。 数据表的图20和21中显示了这种情况:

    这是否能回答您的问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon-San、

    感谢您的友好支持。
    我会告诉客户您的解释。

    让我再问一件事。
    客户担心 LDO 的静态电流。
    哪种 使用 偏置电源 而 不使用 偏置电源 具有更低的静态电流?

    例如:
    1.Vin=1.5V、Vbias =开路、Vout=1.2V
    2.Vin = 1.5V、Vbias = 3.3V、Vout = 1.2V

    我想知道  2种模式的静态电流差异。

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我必须向设计团队确认、但我认为在使用 Vbias 时总 IQ 没有很大变化。 原因是如果存在偏置轨、则为内部电路和栅极驱动器供电。 但让我确认一下。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    总静态电流是相同的。  如果使用偏置轨、则偏置轨必须为内部电路提供2.3mA 电流。  如果未使用偏置轨、则电流将从 IN 轨拉取。  总静态电流称为 GND 引脚电流。

    您可能需要查看更新的 TPS7A8300、这是最近发布的 TPS7A83A、它对 各种条件下的 PSRR 和噪声都有更完整的特性。

    此致、

    Xavier