This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172 Vinmin 置位

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608404/bq24172-bq24172-vinmin-set

器件型号:BQ24172

大家好、

我的客户现在正在使用 BQ24172。 输出为12v、我们需要检查最小输入电压。

数据表显示、Dmax 可以是97%。 您对输入电压有什么建议吗?

谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、脉冲跳跃开始前的最大占空比为97%。

    为了使 IC 充电、输入电压必须大于 SRN 电压。 SRN 是充电电流感应电阻器负输入。

    电池通过去保险装置连接到系统。 IC 将在电池和适配器(输入电压)之间自动切换。 为了开始从电池到适配器的转换、输入端的电压必须使 AVCC 电压增加到至少比 SRN 电压大300mV。 因此、我建议输入电压大于12.3V。

    有关更多信息、请参阅数据表的第9.3.9和9.3.10节。

    此致、

    Joe