This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:睡眠模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608141/bq24172-sleep-mode

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ24170

你(们)好

根据数据表、如果 SRN 电压大于 AVCC、充电器可以进入睡眠模式。

BQ24172和 BQ24170都是这样吗?

是否有其他方法进入睡眠模式?  

当器件处于睡眠模式时、最大电流为15uA、 这是正确的吗?

BestRegads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果 SRN 电压大于 AVCC、充电器将进入睡眠模式。 bq24170和 bq24172都是如此。

    IC 将进入睡眠模式的另一个时间是突然移除适配器、以便仅连接电池。 IC 将保持睡眠模式、直到系统电压降至接近 SRN。

    睡眠模式下电池的最大电流消耗为15uA、您答对了。

    此致、

    Joe