This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:PMID 上的最小电容值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608271/bq24195l-minimum-cap-value-on-pmid

器件型号:BQ24195L

您好!

数据表中建议 BQ24195L PMID 引脚上的最小电容值为20uF。 我想知道、如果 PMID 引脚未连接且升压模式/OTG 模式被禁用、电容器的最小值是多少。 我可以摆脱 PMID 上10uF、25V、X5R 电容器和 VBUS 上其余输入大容量电容器的问题吗?

谢谢你。

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你们在这里有任何意见、请告诉我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    如果不使用 OTG 并且 PMID 上没有负载、则 PMID 上10uF 就足够、VBUS 上至少1uF。

    谢谢。