This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:VSYS 电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, LM2767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608401/tps65094-vsys-current

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: LM2767

VSYS 电流

 

我们的客户正在考虑使用 TPS65094x、该器件适用于具有小型升压功能的5V 输入电压轨。

然后、他们想知道 VSYS 需要多大的电流才能选择升压器件。

 

您能否在全工作时共享 VSYS 电流?

 

よろしくお願いします。μ A

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE  Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ninagawa–San、感谢您在 e2e 论坛中将问题发布到 TPS65094上。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninagawa - San、

    VSYS 引脚(引脚55)上的直流电流较低、通常约为1mA。

    主要关注的可能是上电浪涌电流。 具体而言、在 LDO5导通期间、典型浪涌电流约为300mA。  

    请参阅以下示波器截图、其中显示了使用 LM2767倍压器启动的情况。 注意事项:

    1. 请注意、DRV5V_1_6和 DRV5V_2_A1应直接连接到5V 电源、以便 LDO5P0不必为其输入电容器充电
    2. VSYS 在任何时候都不应低于 V5ANA 的电压。
    3. 如果使用默认启用了 LDOA1的 TPS650944、请务必将 LDOA1负载的电流要求添加到 VSYS 电流。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。