This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:HIDRV 引脚的 Absmax 值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608341/bq24616-absmax-value-of-hidrv-pin

器件型号:BQ24616

大家好、

我有一位客户在使用 bq24616。 在 HIDRV 引脚上的 FET 开关期间、它们会注意到高达-1.4V 的负电压尖峰。 数据表指定 HIDRV 引脚的电压 AbsMax 为-0.3V。 这是正确的还是 HIDRV 引脚额定电压为-2V?

我假设-0.3V 电压是连续电压、引脚可以处理更高的瞬态。 是这样吗? 瞬态是否有任何限制?

谢谢、此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir Gupta

    我还在 HIDRV 引脚 bq24616 EVM 上测量了-1.5V 电压。 这可能是由于示波器耦合、GND 连接、布局等。 此负电压是否会对您的设计造成任何损坏?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    我认为负电压不会损坏任何外部组件、因为 HIDRV 连接到 FET 的栅极。 问题是-1.5V 电压是否会损坏 bq24616?

    此致
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    由于我还测量了 EVM 上的负电压、我认为这对于 bq24616来说不是一个大问题。 负电压可能由示波器耦合产生、它不是实际电压、也不是 HIDRV 引脚上的瞬态电压。 对于 bq24616而言、这是可以的。

    谢谢、

    Ann Lien