This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lp8758-B0:启用 BUCK 1、2和3

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0, LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607976/lp8758-b0-enabling-buck-1-2-and-3

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件: LP8758-E0

该文档介绍了如何通过设置 BUCK0_CTRL1中的正确位来启用降压稳压器0。  这是否也会启用其他三个降压稳压器?  我在文档中没有看到这一点、但我假设会这样做。  虽然有四个 BUCKX_CTRL2寄存器用于设置电流限制、但没有 BUCK1_CTRL1、BUCK2_CTRL1或 BUCK3_CTRL1寄存器。

寄存器寻址还会跳过一个值、该值恰好是您希望丢失的寄存器所在的位置、例如:

0x02 - BUCK0_CTRL1  

0x03 - BUCK0_CTRL2

0x04 -未定义

0x05 - BUCK1_CTRL2

我只想知道如何打开所有稳压器、以及是否可以一次打开一个稳压器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛的 LP8758-B0上发布问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    在 LP8758-B0配置上、BUCK 1、2和3是 BUCK 0的从器件。 这意味着启用 BUCK 0就足够了。 根据输出负载电流、BUCK 0将逐个启用从器件 BUCK 以支持所需的电流。

    BUCK 1、2和3 CTRL1寄存器被保留、因为 BUCK 0将覆盖它们、并且这些寄存器的任何设置都不会影响-B0配置中的功能。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jari、 我现在看到我们打算使用 LP8758-E0。