This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:SW 波形

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HVEVM-749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608050/tps92515hvevm-749-sw-waveform

器件型号:TPS92515HVEVM-749

大家好、

TPS92515HVEVM-749在无负载情况下运行时的 SW 波形如下。

VIN=12V

我认为 SW 下降的原因是 HisideSW 关闭。

 正确吗?

再次打开它的时机是什么?

如何增加导通时间?

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    此开关将打开并保持打开、直到引导电容器放电至低于其 UVLO 阈值。 然后、开关关闭、并将保持关闭状态、直到输出放电到足够低的 VCC 以下、从而使电荷引导恢复到超过其 UVLO 阈值。 当 BOOT 充电到阈值以上时、开关会立即重新打开并重复该周期。

    因此、您可以通过调整输出电容器(或快速将其移除)来缩短(或延长)开关关断时间。

    我不确定您将能够延长多少开关导通时间、但更大的引导电容器可能会增加一些时间。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致
    高志林