This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:请告诉我 TPS2373的合规标准。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608031/tps2373-please-tell-me-about-the-compliance-standard-of-tps2373

器件型号:TPS2373

大家好、团队成员。

我的客户正在寻找具有48W 输出的 PD 器件。

为了判断是否可以从客户那里使用 TPS2373、

我想尝试升级。

这里有一个问题。

尽管在本产品的数据表中将其描述为"符合 PoE ++标准"、

您是否还支持"(其他公司的标准) LT PoE++?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sekiguchi-San、

    TPS2373-4于2017年6月30日发布、支持 IEEE802.3bt 标准。 我们相信、一旦新的 IEEE802.3bt 标准于2018年夏季发布、它将通过所有相关测试。

    此外、对于您的问题、该器件可以从我们竞争对手的"PoE++ PSE (LT/ADI)接收电力、即使该器件不符合 IEEE802.3bt 标准。

    我希望这能回答你的问题。 如果您不清楚、请随时跟进。 如果需要更强大的促销材料、您也可以向我发送电子邮件。

    此致、
    Thomas Lewis
    PoE 应用和营销经理
    thomaslewis@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、Thomas - San。

    顺便说一下、是否可以使用3型或更低规格?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Sekiguchi-San 的快乐

    是的、新的 IEEE802.3bt 标准向后兼容并可与当前的现有功率级别(1-2类和1-4类)互操作。 没问题!

    这一新标准和器件非常灵活、功能强大。

    此致、
    Thomas Lewis
    PoE 应用和营销经理
    thomaslewis@ti.com