This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:输出电压受线路调节的影响....

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607752/tps54232-output-voltage-is-affected-by-line-regulation

器件型号:TPS54232

我已经设计了一个使用 TPS54232 IC 的 DC-DC 降压电路。 IC 的输入电源电压范围为7V 至21V、输出电压将调节至5V 恒定电压。 在电路板制造和组装之后、我们注意到有几个电路板工作正常、但对于其他电路板、线路调节存在问题。 如果我们将输入电压从7-21变化、则输出会发生变化、在5V 时不会保持恒定、但会上升到13V。 这种情况发生在几块电路板上、而不是全部电路板上。 我们已经检查了电路板上组件的组装、它们看起来都正常。 我们将感谢您的任何想法/帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh,

    输出端是否有任何负载? 如果在空载条件下发生这种情况、您的反馈电阻的上限和下限是多少? 您可以尝试使用较低值的反馈电阻或向输出添加虚拟负载。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您花时间回答我的问题。 我们已经确定了这个问题。 电路板上的电位器出现故障、运行不正常。 我们将其替换为标准电阻器、一切正常。

    感谢您的回答。

    温区

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很高兴听到您的问题已得到解决、并感谢您分享根本原因。

    BRS、

    Ryan