This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556 RFSET 容差

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608075/lp8556-lp8556-rfset-tolerance

器件型号:LP8556

大家好、

我的客户正在进行 LP8556的设计。

它们没有18.7k Ω 电阻器。 它们可以使用18.2k Ω 吗? 该引脚的可接受容差电阻器是多少。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    是的、18.2千欧电阻器正常。 这将导致1250kHz 的开关频率和5kHz 的近似 PWM 调光频率。

    此致、
    Angelos