This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:大约最小占空比

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607787/tps43060-about-minimum-duty-cycle

器件型号:TPS43060

您好!

您能告诉我 TPS43060的最小占空比吗?
客户希望尽可能增加输入电压。
库口状况低于。

VIN:未修复
输出电压:12.4V
Fsw:1MHz
输出电流:低于2A

请告诉我这种情况下的最大输入电压。
如果可能、您能告诉我最大吨时间最小值吗?



此致、
Yusuke /日本地区



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕除发布的典型值100ns 外、我们没有最小占空比的数据。