This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:LM3478的一些问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607930/webench-tools-lm3478-some-issue-about-lm3478

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

LM3478有一些问题、需要您的帮助:

1) 电路拓扑是反激式、我们希望在主反馈 电路中使用隔离方法、如果这种方法是可行的还是不可行的?

(FB 连接 到 GND、主反馈控制光耦合器上 COMP 的电压)

2)如果项目1是可行的、我们如何计算   COMP 的最大外部上拉电阻?

请帮助检查上述问题并发表您的意见、谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可行的、但 LM3481可能是反激式的更好选择。 上拉 COMP 需要一个电阻器和一个诸如 LM3481中 VCC 的稳压电压器、或者您需要为 LM3478创建一个具有附加电路的电阻器。 应选择上拉电阻器、以便为 COMP 灌电流提供足够的电流、从而可以自由向上移动 COMP 引脚电压以进行输出调节。 对于 LM3481、当使用 VCC 实现上拉时、我们通常建议使用~5k 电阻器。